您好、TI 团队、
一位客户报告说、他们在 使用 PCBA 收集输出数据时发现了 ECG 信号波形漂移问题。 详细信息如下所示:
1) 1) PCBA 板配置如下:
-电源:模拟电源+5V,数字电源+3.3V;
使用内部参考电压和内部时钟;
- BIASREF=(AVDD-AVSS)/2;
-数据输出速率: 250Hz;
-gain 为1;
2)数据收集步骤:
静止不动20秒、以1秒的间隔闪烁10次、然后闭上 眼睛20秒、以1秒的间隔闪烁10次、最后闭上眼睛10秒以完成测试。
3) 3) 数据波形如下:

我们的客户希望了解如何改善或消除这种失调电压? 关于这个问题、您能给我们更好的建议吗?
谢谢。
此致