This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:AVDD 和 DVDD

Guru**** 2482165 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1287829/ads1294r-avdd-and-dvdd

器件型号:ADS1294R

对于 ADS1294R、我们可以 为 AVDD 和 DVDD 提供3V 电源吗?

在本页第52页中,

https://www.ti.com/lit/ug/sbau171d/sbau171d.pdf?ts = 1698907930417&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADS1298ECGFE-PDK

需要额外的电阻器、电容器和二极管吗?

为什么 NI 中有两个串联的二极管和电阻器?

何时需要填充? 如何选择二极管进行除颤保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人需要插入/放置无源滤波器和/或 TVS 或 ESD 保护二极管、这些是临时空间/热点夹。

    二极管的选择/选择取决于产品的应用、设计、电极、操作/使用设置和环境、合规性和法规标准、 等等

    我们不帮助/支持设计除颤保护电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我没有收到您的回复、因此关闭此 TT。