请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1294R 对于 ADS1294R、我们可以 为 AVDD 和 DVDD 提供3V 电源吗?

在本页第52页中,
需要额外的电阻器、电容器和二极管吗?
为什么 NI 中有两个串联的二极管和电阻器?
何时需要填充? 如何选择二极管进行除颤保护?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.