This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:高工作电流

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1281475/ads1299-4-high-operating-current

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件: ADS1299

您好、TI 团队、

我们的客户 在 测试 ADS1299-4的功耗时报告、工作电流远高于数据表电流。  当所有4个通道都打开时,工作电流约为10mA (模拟电源 为5V, 数字电源为3.3V),而数据表中的电流值仅约为5mA。  

所有通道关闭时的工作电流约为2.5mA、打开的每个通道将使工作电流增加约2mA、而打开的通道数会以相同的比例使电流增加2mA。 他们也做了很多实验、但是在这个工作电流上没有看到任何改进。

原理图如下所示:

寄存器设置如下:

您能帮助 分析问题的原因吗? 或者、您能对此提供一些建议吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是在客户 PCBA 或 ADS1299评估套件/板(EVM)上进行测试吗?

    它们使用内部还是外部时钟、它们使用的输出数据速率是多少?

    它们是否仅测量通过 AVDD 的电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅供参考、在 ADS1299EVM 上、Iavdd 电流的测量值约为7.8至8.5 mA、该值可能接近并处于数据表中列出的 Iavdd 范围内-

    产生偏差的原因是、在 EVM 上、AVDD 不仅为 ADS 供电、还为其他一些组件供电、例如其他运算放大器、电阻器等、这些组件会消耗一些额外的电流。

    客户需要确保仅测量/仅测量仅向 ADS 供电的 AVDD。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,千春,

    非常感谢。 我已将此反馈给我们的客户、他们发现了问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 想知道如果他们不介意、是否有可能分享他们发现的问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    根据客户反馈、他们 将测量5V DC/DC 的输入电流、 由于 DC/DC 的低效率、测得的电流值会更高。 我们建议客户使用效率更高的 DC/DC。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我。

    另一项建议是请考虑使用 LDO、因为直流/直流转换器的噪声可能会更大、这对 ADS1299和/或任何精密 ADC 的性能和/或 SNR 等不利。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到您的回复、因此关闭此 TT。