主题中讨论的其他器件: ADS1299
您好、TI 团队、
我们的客户 在 测试 ADS1299-4的功耗时报告、工作电流远高于数据表电流。 当所有4个通道都打开时,工作电流约为10mA (模拟电源 为5V, 数字电源为3.3V),而数据表中的电流值仅约为5mA。
所有通道关闭时的工作电流约为2.5mA、打开的每个通道将使工作电流增加约2mA、而打开的通道数会以相同的比例使电流增加2mA。 他们也做了很多实验、但是在这个工作电流上没有看到任何改进。
原理图如下所示:
寄存器设置如下:
您能帮助 分析问题的原因吗? 或者、您能对此提供一些建议吗?
谢谢。
此致