主题中讨论的其他器件: ADS1298
我目前正处于将 ADS1298ECGFE-PDK 与12导联 ECG 仿真器配合使用的测试阶段。 在这个阶段、我遇到了与寄存器配置、噪声以及其他方面相关的几个问题、我仍在学习。
首先、我成功生成了能够正常工作的测试信号。 然而、在连接 ECG 模拟器和启动数据采集时、我发现肢体和增强导联的数据质量略优于胸部导联。 采集数据中存在一些噪声。 我试图通过施加50Hz 的陷波滤波器来缓解这一问题、但不幸的是、噪声仍然存在。
我附上了波形的图像和寄存器供参考。
测试波形
测试波形
测试信号寄存器值
使用模拟器的四肢和增强导联
带模拟器的胸部导联
ECG 模拟机 寄存器值
寄存器配置是否正确?
2.是否可以共享适用于标准 ECG 模拟器的寄存器配置?
3.如何消除信号中的噪音? 我浏览了指南 SBAA188 -使用右腿驱动放大器改进共模抑制、在使用 ECG 仿真器时、它是否仍然适用?
4. CONFIG2寄存器、在数据表中复位值为 40h。 但在 ADS1298/8R EVM 评估软件中读取寄存器后、该位为零、无法更改。 那里的值应该是多少或者它可以被忽略?