This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:通过 ECG 模拟器进行连接并消除噪声的默认寄存器配置

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1283267/ads1298ecgfe-pdk-default-registers-config-for-connecting-through-an-ecg-simulator-and-removing-noise

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1298

我目前正处于将 ADS1298ECGFE-PDK 与12导联 ECG 仿真器配合使用的测试阶段。 在这个阶段、我遇到了与寄存器配置、噪声以及其他方面相关的几个问题、我仍在学习。

首先、我成功生成了能够正常工作的测试信号。 然而、在连接 ECG 模拟器和启动数据采集时、我发现肢体和增强导联的数据质量略优于胸部导联。 采集数据中存在一些噪声。 我试图通过施加50Hz 的陷波滤波器来缓解这一问题、但不幸的是、噪声仍然存在。

我附上了波形的图像和寄存器供参考。

测试波形

测试波形

测试信号寄存器值

使用模拟器的四肢和增强导联

带模拟器的胸部导联

ECG 模拟机 寄存器值

寄存器配置是否正确?

2.是否可以共享适用于标准 ECG 模拟器的寄存器配置?

3.如何消除信号中的噪音? 我浏览了指南 SBAA188 -使用右腿驱动放大器改进共模抑制、在使用 ECG 仿真器时、它是否仍然适用?

4. CONFIG2寄存器、在数据表中复位值为 40h。 但在 ADS1298/8R EVM 评估软件中读取寄存器后、该位为零、无法更改。 那里的值应该是多少或者它可以被忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的公司或组织/机构可能是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们来自  印度一家名为 V2 SSR Devices 的小公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果内部测试信号看起来很干净。 然后这些波纹噪声可能来自外部和/或环境以及/或 ECG 仿真器和/或电缆/电线等。

    -------------------------------------------------------

    您能否 查看频谱以了解这些噪声纹波的频率?

    您是否使用 RLD 电极或将其连接到 ECG 模拟器?

    -------------------------------------------------------

    EVM 和 GUI 的默认设置应该能够从干净/安静的环境中从干净的 ECG 仿真器获取相对低噪声的 ECG 信号。

    -------------------------------------------------------

    EVM 本身不符合 EMC/EMI 标准、因此 客户需要权衡设置、电缆/电线和 DSP 等、或改善环境和/或开始设计具有适当 EMI/EMC 外壳的客户 PCBA 以降低 EMI。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 查看频谱以了解这些噪声纹波的频率?

    [/报价]

    上方是信号的 FFT 视图。

    您是否使用 RLD 电极或将其连接到 ECG 模拟器?

    [/报价]

    我是否正确理解了将信号路由到图像中寄存器 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 中可见的 RLD 通道?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您在 FFT 频谱中看到了什么? 它告诉您什么?

    "信号路由到图像中 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 寄存器中可见的 RLD 通道、这是什么意思?"

    请您澄清一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您在 FFT 频谱中看到了什么? 它告诉您什么?

    [/报价]

    根据我的理解、有一些频率为50和150 Hz 的信号和许多介于0 - 250 Hz 之间的白噪声。

    您是否使用 RLD 电极或将其连接到 ECG 模拟器?

    [/报价]

    我将检查一次并返回到这一点。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    在解读50Hz 干扰及其谐波时、您是对的。

    如上所述,可能有多种可能的方式/方法:

    1.参考数据表 9.3.1.7.6右腿驱动(RLD)直流偏压电路,您可以尝试使用 RLD,但开始时不使用任何 RLD#P 和 RLD#N 并观察干扰。 然后逐渐逐个打开/启用以查看是否有任何改进。

    2.考虑使用陷波滤波器。

    3.尽量改善电缆/电线的屏蔽,质量。

    4.改善环境,或开始设计良好的 EMI 外壳。

    5、有更多可能的方法和解决方法、客户需要研究和执行测试来改善 EMI。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供宝贵意见。 我将考虑您提到的要点并 检查 信号的改进情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到您的回复、因此关闭此 TT。