This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:禁用数字旁路时使用 testPattern

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1289377/adc3683-using-testpattern-when-digital-bypass-disabled

器件型号:ADC3683

您好!


当我启用测试图形并启用数字旁路时、我可以在 FPGA 调试环境中看到测试图形。

但禁用旁路。 不再有测试模式、仅保留原始 ADC 数据(相同的情况是关闭测试模式、开启数字旁路)。

是否可以在禁用数字旁路的情况下使用测试模式?

根据数据表图8-48和 ADC35XX EVM GUI 图形、这应该是可能的、但我看到了不同的行为。


非常感谢您提供任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我在研究这种情况。 您能否分享您正在使用的时钟频率和 dclk 频率以及用于配置器件的寄存器写入或 GUI 步骤?

    当您说"禁用旁路"时、您是说器件将处于抽取模式之一吗?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的观看。

    CLKP 为20 MHz

    DCLKP 为292、5 MHz

    FS 为65 MHz

    我要按照以下步骤使用 GUI。

    -在"首页"选项卡中

    ->按"配置 CDC"按钮

    -在"Analog Inputs and Clk"选项卡中

    -->两个通道的测试模式均更改为"自定义"

    -->自定义模式更改为13

    -在"数字功能"选项卡中

    "数字旁路"默认启用

    完成这一步后、我可以在 FPGA 中看到自定义图形13、

    现在、更改"Bypass Digital (旁路数字)"开关后、我希望仍然能看到测试模式。 但我会看到原始 ADC 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您提供这些信息。 我非常感谢您提供的详细信息。

    如果你能给我一两天的时间来检查一下,那将是非常感激的。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    能否发送您看到的自定义测试模式捕获和原始数据捕获的捕获屏幕截图?

    此致、
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我相信我看到的问题与您的问题相同。 我已经使用斜坡模式进行了尝试、在启用数字旁路时看到了斜坡模式、然后在禁用数字旁路时看到了原始 ADC 输出。 我发现了一点、如果我对实时抽取进行编程(需要禁用数字旁路、即2倍抽取)、并将 DCLK 更改为146.25 MHz、则测试模式会恢复。

    我不知道为什么禁用数字旁路后测试图形不会通过。 我将联系设计团队、征求有关这方面的一些意见。 可能需要一两天的时间来获取有关该问题的反馈。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我还在等待有关这方面的一些反馈。 设计团队最近在度假、导致延迟。

    感谢您的耐心。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    测试模式禁用数字旁路后、应与 DDC 配合使用。 如果未启用 DDC 并配置适当的设置、将不会输出测试模式。

    禁用数字旁路时、信号将通过 NCO 和抽取滤波器所在的 DDC 路由。 因此、要穿过该块、必须配置抽取滤波器。

    我希望下图清楚地说明了这一点。

    再说明一点、即使测试图形发生器在 DDC 块之后、它在禁用数字旁路的情况下不起作用的原因是它需要一个"时钟"才能运行。 在数字旁路模式下、这是 ADC 采样时钟。 禁用数字旁路后不再是这种情况、DDC 会输出一个用于下行处理的时钟(这是抽取因子的函数)。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    非常感谢您的努力。

    我不明白 TestPatternGenerator 为什么是独立于 DDC 的、因为在图中、这些组件是独立的。 蓝色和红色数据路径路由到连接到 TestPatternGenerator 的多路复用器。

    这个多路复用器是否真正像您所描述的一样起作用?

    那么、如果禁用数字旁路、禁用 DDC 和启用 TestPattern、哪个路由是正在运行的数据槽? 我可以在下图中看到这条路由。

    此致、

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 中的图8-48和图数字特性似乎无法搭配使用。

    例如

    testPattern 发生器:

    -在 GUI 中,它被放置在"数字特性"块前面的"模拟输入和时钟"中。

    -在图8-48中,它被放置在 NCO 之后, NCO 是"数字功能"块的一部分。

    扰频器:

    -在 GUI 中,它是"数字旁路复用器"之前"数字功能"块的一部分

    -在图8-48中,它是在"数字旁路"之后

    这真的很令人困惑、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    遗憾的是、 GUI 在内部无法真正对 ADC 进行任何判定。

    ADC 必须按如下方式配置:

    启用旁路路径或 DDC 路径。 如果使用 DDC 路径、则必须启用和配置 DDC。

    然后、在任何一种情况下、您都可以使用/启用数字测试图形块。

    此致、

    Rob