This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:第三方 PPG 算法支持

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291211/afe4950-third-party-ppg-algorithm-support

器件型号:AFE4950

您好!  

我正在开发健康和健身跟踪可穿戴设备、并计划使用 AFE4950捕获 PPG 和 ECG 信号。 在 AFE4950产品页面上、我看到 BSecur 提供了兼容算法、可 从 ECG 信号中提取见解、 我希望您能为我提供第三方的联系信息、他们能够通过处理 PPG 信号为我提供获取重要指标的算法、如听力、血氧、血压、睡眠等。 TI 团队为我在瑞士的 CSEM 打过交道、他们的算法看起来也很不错、但我也想寻找其他合作伙伴、因为 CSEM 的前期成本可能是我使用他们时的限制因素。  

期待收到您的回复。  


此致、

Dhyey Sejpal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这已在 NDA 下、我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在跟进团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。 期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhyey:

    我将关闭该帖子、因为我们已将讨论发送到电子邮件。