请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4950 您好!
我正在开发健康和健身跟踪可穿戴设备、并计划使用 AFE4950捕获 PPG 和 ECG 信号。 在 AFE4950产品页面上、我看到 BSecur 提供了兼容算法、可 从 ECG 信号中提取见解、 我希望您能为我提供第三方的联系信息、他们能够通过处理 PPG 信号为我提供获取重要指标的算法、如听力、血氧、血压、睡眠等。 TI 团队为我在瑞士的 CSEM 打过交道、他们的算法看起来也很不错、但我也想寻找其他合作伙伴、因为 CSEM 的前期成本可能是我使用他们时的限制因素。
期待收到您的回复。
此致、
Dhyey Sejpal.