This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:多个三线制 RTD 测量、三个 RTD 怎么样?

Guru**** 2766505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294571/ads124s08-multiple-three-wire-rtd-measurements-how-about-three-rtds

器件型号:ADS124S08

您好, Bryan,ć

关于 使用 ads124s08进行三线 RTD 测量、我还有一个问题。 从《RTD 测量基本指南》图2-10可以看出、一个 ads124s08可以通过3线模式连接3个 RTD。 不是4个 RTD 作为4线制模式。 您能帮助确认吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun Liu:

    ADS124S08可支持4个4线 RTD、请参阅《RTD 测量基本指南》中的第2.11节。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Bryan 的回答。 我明白了。