This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:多芯片设计交流导联脱落检测同步

Guru**** 2549470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291317/ads1293-multi-chip-design-ac-leads-off-detect-synchronisation

器件型号:ADS1293

大家好、我正在研究 ADS1293多芯片设计。

我遇到了交流导联脱落检测问题。 此设计涉及一根 容纳 ECG 输入导线的电缆、由于它们靠得很近、因此 会发生一定程度的串扰。 通常、这在单芯片设计中不会是问题、因为交流激励电流会同步并且同相。 但在多芯片的设计中、似乎激励电流在芯片之间没有同步。 这会导致激励电流的相位差不一致、并可能导致它们通过串扰相互抵消。 这会导致振幅降至编程的导联接通阈值以下、从而产生错误的导联接通。

我已经能够通过调整导联接通阈值和交流频率来解决这一问题、使它们在每个芯片中都不同、并且不太可能通过电缆完全相互抵消。 尽管我想知道您以前是否遇到过这个问题、以及是否可以同步激励电流青少年芯片。 如果不是、您能建议其他替代解决方法吗?

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    " 由于 ECG 输入导线彼此靠近、因此所用的电缆 "是什么意思?

    您使用的是哪种类型的湿电极或干电极?

    您使用哪种交流导联脱落检测方法?

    8.3.17模拟交流导联脱落检测

    8.3.18数字交流导联脱落检测

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一条导线 在一端连接到 ADS1293的 INA 输入、该导线的另一端 通过电阻器与电极连接。 每个 ADS1293芯片的其他 INA 输入就是这种情况。 每根电线都  已绝缘、但已在屏蔽电缆内绞合在一起。 由于两根导线 彼此靠近、因此导线之间会发生一定程度的串扰。 也就是说、注入一个输入的激励交流可以在另一个输入上看到。

    在此阶段、可以在不将任何电极连接到身体或仿真器的情况下观察到串扰及其影响。

    正在使用模拟交流导联脱落检测。

    这是来自不同 ADS1293芯片的激励电流、表明它们是异相的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供额外的信息/详细信息-

    " 由于电线 彼此靠近、因此电线之间会发生一些串扰。 也就是说、注入一个输入的激励交流电可以在另一个输入上看到。"

    "正在使用模拟交流导联脱落检测。"

    只需确认- 请遵循"要在模拟交流 LOD 模式下运行 LOD、LOD_CN 寄存器的 SELAC_LOD 和 ACAD_LOD 位
    必须设置为1。" ?

    您是否使用 RLD 电极?

    请注意-

    "导联脱落检测电路需要从右腿电极到地的低阻抗返回路径、例如
    电压基准或 RLD 放大器输出。"

    -------------------------------------------------------

    您显示的串扰波形是否也出现在 ADS 采集信号中?

    连接到 ECG 模拟器时、您是否也会看到此串扰问题?

    能否显示 与未连接到 ECG 模拟器并排的波形对比?

    ------------------

    也许可以尝试调整不同的激励频率或更低的振幅。

    ----------------

    您可能希望改进或尝试不同的电缆设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    是的、为 AC LOD 设置了正确的寄存器。 当前 RLDOUT 被路由到其中一个输入作为 RLD 基准、所以没有专用的 RLD 电极。 这是电缆的另一个问题、双绞线之间的电容提供了交流返回路径、但也降低了振幅。

    -------------------------------------------------------

    波形不会出现在所需信号中、因为我使用的交流频率超出了编程带宽。

    以下是电缆连接到器件而不是仿真器时的交流激励波形。

    此处是连接到仿真器的电流(所有导联均接通)

    两种情况下的波形人类学都是相同的、只是幅度较低、因为返回路径的阻抗会降低。  

    ------------------

    目前,调整这些设置是我研究的工作环境,但它使它很难设计正确的阈值,大量的试验和错误。 我希望可能有另一种替代解决方案。

    您是否知道 从对 LOD_EN 寄存器编程开始激励频率开启的过程? 在开始的方式上似乎存在差异。 以下是交流 LOD 激励频率首次开始时的一些图像。

    注意、每种颜色代表来自不同 ADS1293芯片的波形、有时相位最终会匹配。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享。

    在第一个屏幕截图"这是电缆连接到设备而不是仿真器时的交流激励波形"中、这意味着什么?

    您指的是什么器件?

    -------------------------------------------------------

    "请注意-

    "所示的导联脱落检测电路 需要 从右腿电极到接地的低阻抗返回路径、
    电压基准或 RLD 放大器输出。"

    不截图1和2提供一些线索和信息、以告知导联接通与导联脱落?

    您能展示一下如何探测这两个信号的图片、绘图或图表吗?

    -------------------------------------------------------

    您显示的串扰波形是否也出现在 ADS 采集信号中?

    -------------------------------------------------------

    关于" 您是否知道从对 LOD_EN 寄存器编程开始激励频率开启的过程?  "

    您能解释一下您的意思吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先要澄清的  是、器件一词的意思是 ADS1293芯片。  因此、我在三种状态下观察激励交流 波形。 我通过探测第一个 ADS1293芯片的 IN3引脚(蓝色)和第二个 ADS1293芯片的 IN3引脚(黄色)来观察此情况。 探针接地端连接至 ADS1293芯片接地端。

    请注意、当我提到导联开/关状态时、即探针断开连接。

    第一个状态是没有任何器件连接到 ADS1293芯片的输入端。 激励波形如下所示、其中每种颜色都是来自不同 ADS1293芯片的输入。 在该状态下、所有 输入 导联脱落

    第二个状态是当 ADS1293的输入连接到采用双绞线的导线(电缆)时、从而引入串扰。 导线的另一端未连接到任何物体。 在此状态下 一些 输入可以 导联接通

    第三个状态与第二个状态相同、只是输入线的另一端连接到仿真器。 在该状态下、所有输入 导联接通。

    -------------------------------------------------------

    串扰 波形未出现在 ADS 必需信号中。

    -------------------------------------------------------

    根据我的理解、激励交流仅在您在 LOD_EN 寄存器中对相应位进行编程时才会开始注入。 我的问题是、当这种情况发生时、内部会发生什么情况。 是否有任何延迟? 芯片之间是否有一定的同步(使用 SYNC 引脚)?

    然后、我的屏幕截图显示了在每个芯片上启用 LOD_EN 寄存器的时刻、我想知道这是否是预期行为、因为看起来有一些差异。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来正确理解您、

    那么、当您使用双绞 线时、即使导线实际上已关闭、它也可以检测到导联接通?

    是否尝试过没有双绞线和/或将它们分开?

    -------------------------------------------------------

    所以、您想知道在开启 LOD_EN 时到开始注入交流激励之间是否存在延迟?

    我相信可能会有一些时钟延迟、对于确切的延迟、我需要咨询其他工程师并与您联系。

    ----------------

    您使用多少个 ADS1293? 2个或更多?

    您如何将它们连接到您的主机/主设备(连接拓扑)? 都是并行独立的?

    您是否遵循数据表 9.2.3 8导联或12导联 ECG 应用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、您明白了、我认为问题是串扰和通过双绞线到 RLD 参考的有电容返回路径的混合。 当导线完全分离时、不会出现此问题。 补偿返回路径更容易、但由于串扰不一致、解决起来就变得更困难。

    如您所说、一个解决方案是更改电缆的设计、尽管我试图探索其他可能合适的选项。

    -------------------------------------------------------

    是的,我想知道从你第一次编程 LOD_EN 时会发生什么。 我想确认延迟或其他问题是不一致的原因、因为某些地方激励交流频率同相、有时则不是。

    -------------------------------------------------------

    目前我使用  两个 ADS1293芯片和我遵循数据表9.2.3 8引线或12引线 ECG 应用中的拓扑。 将来、我想增大这个、以使用  三个 ADS1293芯片、但我可以看到这个串扰问题变得更加难以解决。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经和团队核实、遗憾的是、 我们没有任何有关开启 LOD_EN 到开始注入交流激励之间延迟的设计细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的检查。 是否有关于交流耦合同步检测器如何在  8.3.17模拟交流导联脱落 检测 在信号中存在两个频率时工作? 目前、我将使用1.5kHz 和2.0kHz、由于串扰和电容连接、每个输入引脚上都存在这两个频率。

    否则、您是否可以建议任何其他替代方案来解决 前面概述的激励交流同步问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我必须与我的团队核实并与您联系。  由于本周美国有感恩节假期、所以我必须在下周周二或周三之前与您联系。