This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC081C081:来自 DAC 的行为

Guru**** 2914120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294820/dac081c081-behavior-from-a-dac

器件型号:DAC081C081

您好!

我的问题是:该 DAC 可以在环路中工作吗? 为了更好地理解:如果 DAC 已达到其最大输出电压、则时钟脉冲继续、DAC 是否会从0再次启动?

每个 DAC 是否都会执行此操作、或者是否存在

谢谢。

罗纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、  

    该器件使用 I2C 来设置8位 DAC 代码、从而设置 DAC 输出电压。 输出不会像计数器那样通过时钟脉冲递增。  

    以下是使用器件上的 SCL 和 SDA 引脚的 I2C 写入序列示例:

    此致!

    K·琼斯