This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:输入和基准电压的奇数行为

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294487/ads131m08-odd-behaviour-with-inputs-and-reference-voltage

器件型号:ADS131M08

大家好!

我有一个 DAQ 应用程序、其中我将 ADS131M08用作 ADC。 我们组装了10个原型、但不幸的是、ADS131M08在 PCB 组装商处不可用、我们不得不从 Mouser 手动购买并焊接。 我的原型设计遇到了一些奇怪的行为:

  • 错误的参考值:某些端口类型在旁路电容上具有错误的参考值、导致所有测量都出错;
  • 低 通道阻抗:在某些器件中、某些通道的输入电压出错。 由于我在输入端有一个 RC 滤波器(560R 和4nF)、MI 怀疑通道输入阻抗以某种方式变为低电平。

因此、在出现这两个错误时、几乎所有器件都出现故障。 是否需要手动焊接? 还有其他可能吗?

下面我们可以看到有问题的信道噪声是错误的、不仅仅是其增益:  

韩语、

托马斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tomas:

    您能否提供原理图进行检查? 焊接是否可能导致问题、您可能必须检查引脚之间是否有任何短路。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    是的,当然! 感谢您发送编修。

    原理图(ADC):  

    原理图(通道滤波器):

    PCB 布局如下:

    我用显微镜检查了短路情况、发现没有问题。 一些器件我可以通过重新加热(或添加一点)焊料来修复、但一两个器件的问题部分解决了、一段时间后就会回来。 原始焊接是在热空气下完成的。

    韩语、

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有了最新消息。 错误的通道增益是我的测试设置的问题、而不是电路板本身的问题。 因此、唯一仍然相关的问题是 C63上的基准电压错误。  

    此致、

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas Correa:

    Dale 不在美国度假的办公室、今天我可以就这个问题提供有限的支持

    您是否仅在 M08上使用内部基准? 我没有看到任何东西实际上连接到 REFIN 引脚。

    如果您仅使用内部基准、为什么填充了 CAP C63? 我要移除该电容、然后重新测量 REFIN 引脚上的电压。 我在 M08 EVM 上测得的电压为1.185V

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的反馈。 在 TI 提供给数据表的所有测试条件中均采用了100nF 电容器:

    在可正常工作的器件中、我也在该引脚处测量了1.185V、但在某些情况下、它远低于该值。

    韩语、

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas Correa:

    我看到您有不同的模拟和数字接地信号、而且布局似乎显示了通过 ADC 的平面上的分离。 是否可能存在接地电势差或平面之间的返回电流而导致接地漂移?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、模拟和数字地在 ADC 正上方通过电气方式连接在一起(请参阅下面的"价格")。 我将测量 AGND 和 DGND 之间的电压。

    接地平面和顶层。 GND unionun 是 R52-R40所在的位置。
      

    移除100nF 电容器可以提供更好的性能吗?

    韩语、

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas Correa:

    所有电路板是否都表现出相同的行为? 您最初说过您有10个电路板存在多个问题、但之后您似乎至少解决了其中一个问题。

    那么、现在您有一些电路板可以正常工作、而有些电路板不能正常工作? 如果是、有多少人无法正常工作?

    不工作的板是否曾工作过? 还是总是"坏"? 如果是、这可能是 Dale 在前面提到的焊接问题。

    您能否尝试与一个"坏"器件进行 A-B-A 交换? 将好器件放在坏板上、将坏器件放在好板上。 该行为是否会跟踪器件或电路板? 在将交换的器件焊接回之前、请务必先拆焊并清洁电路板

    -Bryan