大家好!
我有一个 DAQ 应用程序、其中我将 ADS131M08用作 ADC。 我们组装了10个原型、但不幸的是、ADS131M08在 PCB 组装商处不可用、我们不得不从 Mouser 手动购买并焊接。 我的原型设计遇到了一些奇怪的行为:
- 错误的参考值:某些端口类型在旁路电容上具有错误的参考值、导致所有测量都出错;
- 低 通道阻抗:在某些器件中、某些通道的输入电压出错。 由于我在输入端有一个 RC 滤波器(560R 和4nF)、MI 怀疑通道输入阻抗以某种方式变为低电平。
因此、在出现这两个错误时、几乎所有器件都出现故障。 是否需要手动焊接? 还有其他可能吗?
下面我们可以看到有问题的信道噪声是错误的、不仅仅是其增益:

韩语、
托马斯