This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45 EVM 设置

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293661/adc32rf45-evm-setting

主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC32RF45

您好:

Pic1是用于我的设计的设置。

我使用了板载时钟。

PIC2是来自 LMK04828的输出信号、将时钟输出到 FPGA 和 ADC32RF45。

我的问题是 PIC3 LMK04828输出状态、即所有 LED 都应打开?

如果只有 PLL2_LOCKed 的 LED 亮起。 是这样吗?

图1:  

图2:

图3:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CIOU YUAN:

    如果未应用可选的10MHz 信号、PLL1/LMK 锁定将不会出现。 由于在这种情况下您仅使用 PLL2、因此该 LED 将是唯一一个要点亮的 LED。 另外两个 LED 用于通过 LMK 的 CLKIN_SEL 0/1引脚的通用输出。 您可以查看 LMK04828产品说明书、了解 PLL 数字锁定检测等选项。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生阁下:  

    我知道 ADC32RF45 EVM 串行器/解串器 PLL 已锁定了什么?

    我 使  ADC32RF45 EVM 和 KCU105 EVM 连接。 并且我无法看到 FPGA 的 rx_jesd204 rx_tvalid 信号开启。

      ADC32RF45 EVM 和 KCU105 EVM 之间是否有序列? (打开电源,下载文件后)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CIOU YUAN:

    如果器件在1536MSPS 下并在 LMFS:8-2-8-20下工作,SerDes 速率将为1536M*4 (表14中的 fserdes/fclk 比率)。 JESD 模式选项:旁路模式)。 ADC 本身没有任何锁定标志或状态。 这将必须使用 KCU105的计时向导进行检查。 我想会有一些输出状态选项、例如 PLL 锁定或 PLL 锁定状态、但您需要向 Xilinx 检查这一点、因为我不确定怎么做。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Xilinx 使用32位数据总线,我认为收发器 PLL 的参考时钟应为 SerDes/80,在本例中为76.8MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生阁下:  

    数据速率是否完全为6.144Gbps?

    如果数据速率为6.144Gbps 并且使用8个通道、则每个通道的速率为6.144Gbps/8 = 0.768Gbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此模式的总数据吞吐量为6.144Gbps*8。 每个 单独通道的速率均为6.144Gbps。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生阁下:  

    图片1 ~图片3是 Xilinx 的 JESD204 IP 设置值。

    我更改了线路速率值、即6.144Gbps。

    但在参考时钟(MHz)时、我 在  LMFS:8-2-8-20中使用了紧跟 TI GUI (ADC32RFxx EVM GUI)的384MHz。

     FPGA 中的 JESD204_RX 未接收到任何数据、并且 RX 标志 Rx_tvalid 始终为低电平。  

    有没有人有这种经历?

    图片1:

    图片2:  

    图片 3:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否捕获 CGS 和 ILAS 序列并在此处发布? 为此、请将 ILA 设置为触发 SYNCb 信号。

    谢谢,Chase