This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:有时 I2C 读取会产生不正确的值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293145/tla2024-sometimes-i2c-read-yields-incorrect-values

器件型号:TLA2024

以下图像描述了一种情况:在将0x5383写入 TLA2024 (0x48)的配置寄存器(0x01)后、立即后续读取该寄存器后产生0xD3FF 值。 "Read [0x48]+ ACK (读取[0x48]+ ACK)"后的波形似乎存在问题。 波形该部分的放大视图显示在第二幅图像中。 这种现象尤其在低温(在-20°C 周围)下会被观察到、并且大约每隔几百次尝试就会发生一次。 什么被认为是可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看完我同意的数字波形后、I2C 总线上似乎出现了意外的启动命令。 您能否捕获 VDD、SDA 和 SCL 引脚上 I2C 传输的示波器快照并监控其是否有任何异常?

    您在哪里接收到错误的寄存器值0xD3FF? 我没有看到可产生该值的逻辑捕获部分。

    谢谢。

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的图像是观察到现象时的波形捕获图、以数字(上部两个通道)和模拟10ms/s (下部两个通道)格式获取。

    标记为"0xFF +缺失的 ACK/NAK"的波形部分似乎表示、与之前的情况类似、TLA2024在超过第一个位后无法正常运行。 虽然我们的工具将此部分解码为"0xFF +缺失的 ACK/NAK"、但实际的器件驱动程序会将其读取为0xD3FF 而不检测任何错误。 但应注意的是、该寄存器的低8位之前写入的是0x83、而不是0xFF。

    我们已经确认了一个类似的现象发生在 SoC 的 I2C 硬件 IP 和 i2c-gpio (bitbang)包括在 Linux 内核中。

    我检查了以模拟格式获得的波形符合 TLA2024的 I2C 时序要求、似乎没有违反任何规格。

    第二张图片是"0xFF +缺失 ACK/NAK"部分的放大视图(SCL=77kHz、pull-up=3.3V)。 在这部分中、I2C 时序要求似乎不存在任何问题。

    是否存在任何其他可能导致此问题的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意、这对于 TLA2024来说似乎是一种意想不到的行为。 我在前面提到过、如果您也可以捕获到、我还想查看 VDD 在误差期间的电压电平。 我还想查看有关器件引脚的原理图。 I2C 总线上是否有任何其他器件?

    您能否对器件进行 A-B-A 更换、以确定这是否是此设备的主要问题? 您还提到了问题在较低的温度下似乎越来越糟、您还可以测试-20摄氏度以下的器件以查看性能是否继续随着温度的降低而下降。

    谢谢。

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在前面提到过、如果您也可以捕获到、我还想查看 VDD 在误差期间的电压电平。

    附件是在出现问题时拍摄的放大图像。 您应该能够验证电压和时间戳。 如果您发现有任何问题、请告诉我。


    >我还想查看有关器件引脚的原理图。 I2C 总线上是否有任何其他器件?
    >您能否对设备进行 A-B-A 交换以确定这是否是此设备的一个特别问题?
    您还提到了在较低温度下问题似乎会变得更糟,您还可以在-20摄氏度以下测试器件以查看性能是否继续随着温度的降低而下降。

    当前问题仅在一个单元中出现、但我无法确定、因为没有太多可用于测试的单元。 此外、装置的最低工作温度为-20°C、因此无法进一步降低。 我们已决定在未来几周执行 A-B-A 交换、我想 在此过程中确认这些细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki Nishimoto:

    这是美国的假日周、因此我们下周会回复您。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在前面提到过、如果您也可以捕获到、我还想查看 VDD 在误差期间的电压电平。

    附件是在出现问题时拍摄的放大图像。 您应该能够验证电压和时间戳。 如果您发现有任何问题、请告诉我。

    [/报价]

    我希望看到器件 VDD 引脚(电源引脚)上的电压、但仅看到针对 SDA 和 SCL 线路的捕获。 您是否发布了错误的图像?

    我们决定在未来几周内执行 A-B-A 交换,我想 在此过程中确认这些详细信息。

    如果您有更多信息需要分享、请告诉我、我将很乐意为您提供帮助、

    列维德弗里斯

    [/quote]