This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:电压输出错误

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1294830/ads131m04-wrong-voltage-output

器件型号:ADS131M04

大家好、

我们将 ADS131M04IPWR 用于汽车高电压采样应用。

上电后、整辆车的电压为0V、而 ADC 采样显示800V 的时间大约为40秒、这时会出现较大的电压输出波动。

请帮助告知为什么 ADC 可以输出800V、然后在大约40秒后波动? 下面是波形和原理图。

此外、请查看原理图。 SPI 由隔离器隔离。

期待您的见解。

此致!

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank Qin:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分发布客户姓名?

    请在每次您代表您的客户在 e2e 上发布时执行此操作、以便我们能够跟踪机会

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    在注释中添加了相关信息。

    我还在此处附上了设置代码、期待您的意见。

    e2e.ti.com/.../ads131_5F00_hal.c

    e2e.ti.com/.../4010.ads131m0x.c

    此致!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank Qin:

    *我们将在接下来的几天在美国度假,所以请预计我们的答复会延迟到下星期**

    Unknown 说:
    通电后、整辆车的电压为0V、[/报价]

    加电后、车辆怎么会达到0V? 我不明白这句话

    他们是否已经测量 ADC 的输入、看看电压是多少? ADC 将转换输入端的任何电压、因此如果电容器上有剩余电荷或输入端仍存在任何其他电压、ADC 将对其进行转换。

    他们是否探测了初级侧(即 ADC 引脚)的通信、以确保发送到控制器的数据与 ADC 发送的数据相同? 如果不是、这可能表明固件或数字隔离(或两者)存在问题

    在上图中它们显示的是哪个通道? 您发送的原理图仅显示了抗混叠滤波器、但看不到它们如何降低/衰减电池电压、使其处于 ADC 的范围内。 我看到的唯一电阻分压器位于它们用来测量3V3电源电压的通道上。 我在这里遗漏了什么?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    采样电路如下所示。 0V 意味着我们没有为高压侧加电、当从充电继电器+到 HGND 没有电压时、MCU 报告800V 电压。 存在电压定期波动。

    加电时会出现所有问题、这是终端市场的回报、因此我们无法捕捉大部分实际电压。

    以下是工作台上的测试结果:

    1.高压侧无电源。

    2.持续开启和关闭电源。

    3.上电时可能会出现800V 的采样结果。

    发生这种情况时、隔离器的第一级(带电源)有5V 电压、但第二级3.3V 未上电。 3.3V 在1秒后升高、此时 SPI 设置已经完成、它需要 MCU 恢复设置。

    --这种情况只会发生在隔离器时, ADC 有大负载或短路。 ADC 是否需要大电流进行上电? 上电后20mA 稳定、隔离器的输出容量(电源)为200mA。 隔离器的负载是 ADC 和晶体。

    当出现800V 采样结果时、到 HGND 的充电继电器+仍为0V、不会随不同的高电压电平而变化。

    我们没有捕捉到电压波动波形、而我们想了解导致这种变化的原因是什么?

    此致!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank Qin:

    在美国、这是一个节日周、我们将在下周回复您。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您的耐心。 我刚回到办公室。

    在这篇文章中、我介绍了您和 Bryan 之间的详细信息和沟通。 如果可能的话、我建议打电话给您。 谢谢、您可以根据您的日历向我发送会议邀请。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    如果我也邀请客户工程师加入呼叫、您可以吗? 由于工程师现在在工厂、他们可以分享更多详细信息。

    如果对你有用,我想建议星期四晚上美国时间(星期五上午中国时间).

    此致!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    是的、对我来说没有问题。

    此致、

    戴尔