大家好、
我们将 ADS131M04IPWR 用于汽车高电压采样应用。
上电后、整辆车的电压为0V、而 ADC 采样显示800V 的时间大约为40秒、这时会出现较大的电压输出波动。
请帮助告知为什么 ADC 可以输出800V、然后在大约40秒后波动? 下面是波形和原理图。
此外、请查看原理图。 SPI 由隔离器隔离。
期待您的见解。
此致!
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们将 ADS131M04IPWR 用于汽车高电压采样应用。
上电后、整辆车的电压为0V、而 ADC 采样显示800V 的时间大约为40秒、这时会出现较大的电压输出波动。
请帮助告知为什么 ADC 可以输出800V、然后在大约40秒后波动? 下面是波形和原理图。
此外、请查看原理图。 SPI 由隔离器隔离。
期待您的见解。
此致!
弗兰克
您好、Bryan:
在注释中添加了相关信息。
我还在此处附上了设置代码、期待您的意见。
e2e.ti.com/.../ads131_5F00_hal.c
e2e.ti.com/.../4010.ads131m0x.c
此致!
弗兰克
尊敬的 Frank Qin:
*我们将在接下来的几天在美国度假,所以请预计我们的答复会延迟到下星期**
Unknown 说:通电后、整辆车的电压为0V、[/报价]加电后、车辆怎么会达到0V? 我不明白这句话
他们是否已经测量 ADC 的输入、看看电压是多少? ADC 将转换输入端的任何电压、因此如果电容器上有剩余电荷或输入端仍存在任何其他电压、ADC 将对其进行转换。
他们是否探测了初级侧(即 ADC 引脚)的通信、以确保发送到控制器的数据与 ADC 发送的数据相同? 如果不是、这可能表明固件或数字隔离(或两者)存在问题
在上图中它们显示的是哪个通道? 您发送的原理图仅显示了抗混叠滤波器、但看不到它们如何降低/衰减电池电压、使其处于 ADC 的范围内。 我看到的唯一电阻分压器位于它们用来测量3V3电源电压的通道上。 我在这里遗漏了什么?
-Bryan
您好、Bryan:
采样电路如下所示。 0V 意味着我们没有为高压侧加电、当从充电继电器+到 HGND 没有电压时、MCU 报告800V 电压。 存在电压定期波动。
加电时会出现所有问题、这是终端市场的回报、因此我们无法捕捉大部分实际电压。
以下是工作台上的测试结果:
1.高压侧无电源。
2.持续开启和关闭电源。
3.上电时可能会出现800V 的采样结果。
发生这种情况时、隔离器的第一级(带电源)有5V 电压、但第二级3.3V 未上电。 3.3V 在1秒后升高、此时 SPI 设置已经完成、它需要 MCU 恢复设置。
--这种情况只会发生在隔离器时, ADC 有大负载或短路。 ADC 是否需要大电流进行上电? 上电后20mA 稳定、隔离器的输出容量(电源)为200mA。 隔离器的负载是 ADC 和晶体。
当出现800V 采样结果时、到 HGND 的充电继电器+仍为0V、不会随不同的高电压电平而变化。
我们没有捕捉到电压波动波形、而我们想了解导致这种变化的原因是什么?
此致!
弗兰克