Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08
查看 ADS131E08的数据搜索、Im 对我的原理图有疑问...
Im 读数为8个差分通道。
我的电路中具有以下级别:
AVDD=+2.5V
AVSS=-2.5V
VREFP=2.5V 外部
VREFN=-2.5V

VREFP=AVSS+2.5V、表示 VREFP=0…… 我应该将 VREFP 连接到 DGND 吗?
如果我想使用内部基准、是否可以同时使用 Vref 2.4V 和/或4V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08
查看 ADS131E08的数据搜索、Im 对我的原理图有疑问...
Im 读数为8个差分通道。
我的电路中具有以下级别:
AVDD=+2.5V
AVSS=-2.5V
VREFP=2.5V 外部
VREFN=-2.5V

VREFP=AVSS+2.5V、表示 VREFP=0…… 我应该将 VREFP 连接到 DGND 吗?
如果我想使用内部基准、是否可以同时使用 Vref 2.4V 和/或4V?
尊敬的 Alberto、
相对于 AVSS 生成实际基准电压(Vref)、并且 VREFN 应始终短接到 AVSS、因此基准电压是 VREFP 和 VREFN 之间的差值。 当 VREFP 引脚连接外部2.5V 基准电压时、 对于+/-2.5V 双极电源、您的 Vref 为 VREFP-VREFN=2.5V-(-2.5V)=5V。
根据数据表中显示的规格、您的外部基准电压不能超过 AVDD、即双极功率的2.5V;但是 Vref、如果您可以 为 VREFP 引脚提供外部1.5V 基准电压、您的 Vref = VREFP-VREFN=1.5V-(-2.5V)=4V、 或者、您也可以使用2.4V 或4V 内部基准电压。
希望这可以帮助您理解。
此致、
戴尔
尊敬的 Alberto、
请查看我的答案如下。 为何不在 E08 ADC 上使用内部2.5V 或4V 电压基准?
此致、
戴尔