This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:双电源和外部基准

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1297923/ads131e08-dual-supply-and-external-reference

器件型号:ADS131E08

查看 ADS131E08的数据搜索、Im 对我的原理图有疑问...

Im 读数为8个差分通道。

我的电路中具有以下级别:

AVDD=+2.5V

AVSS=-2.5V

VREFP=2.5V 外部

VREFN=-2.5V

VREFP=AVSS+2.5V、表示 VREFP=0…… 我应该将 VREFP 连接到 DGND 吗?
如果我想使用内部基准、是否可以同时使用 Vref 2.4V 和/或4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    相对于 AVSS 生成实际基准电压(Vref)、并且 VREFN 应始终短接到 AVSS、因此基准电压是  VREFP 和 VREFN 之间的差值。 当 VREFP 引脚连接外部2.5V 基准电压时、 对于+/-2.5V 双极电源、您的 Vref 为 VREFP-VREFN=2.5V-(-2.5V)=5V。  

    根据数据表中显示的规格、您的外部基准电压不能超过 AVDD、即双极功率的2.5V;但是 Vref、如果您可以 为 VREFP 引脚提供外部1.5V 基准电压、您的 Vref = VREFP-VREFN=1.5V-(-2.5V)=4V、 或者、您也可以使用2.4V 或4V 内部基准电压。

    希望这可以帮助您理解。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您在解释中的理解、如果我的外部基准是2.5V、则我的 Vref 不会超过 AVDD。 这将是相等的,它应该工作,不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    正确、外部2.5V 基准应该可以使用。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题 Dale、
    是否应该将外部基准(2.5V)参考给 AVSS? 在本例中、我将其引用与 AVSS (-2.5V)相同的 GND

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    请查看我的答案如下。 为何不在 E08 ADC 上使用内部2.5V 或4V 电压基准?

    • 如果您的电压基准输出以短接至 ADC GND 的 AGND   为基准、则您的 Vref 为 VREFP-VREFN=2.5V-(-2.5V)=5V。
    • 如果您的电压基准输出以 ADC 的 AVSS   为基准、那么您的 Vref 为 VREFP-VREFN=2.5V

    此致、

    戴尔