This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:数据速率与最低时钟速度间的关系

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298477/ads1675-data-rate-vs-minimum-clock-speed

器件型号:ADS1675

数据表中尚不清楚、但您能否确认:

数据速率 最小 f_clk
4MSPS 32 MHz
2MSPS 16 MHz
1MSPS 8 MHz

我已经将 ADS1675配置为 CMOS、因此我被限制为1Msps。

我知道 ADS1675的最小/最大规格适用于32MHz、但使用8MHz 时钟与使用32MHz 时钟有没有任何主要缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McCain:

    欢迎加入 TI E2E 社区!

    数据表中指定的数据速率基于32MHz 的输入时钟、并将针对每个 DRATE 设置进行线性调整。   根据数据表中的表1、随着数据速率的降低、较低的数据速率使额外输入样本达到平均值、从而实现更低的噪声和更高的动态范围。

    如果将 DRATE 设置为0x011b、则为了获得1MSPS、f-CLK 必须设置为32MHz。  如果 f-CLK= 8MHz、则实际数据速率将降低4倍、即250kSPS。  使用较低的时钟速度、您会得到稍低的功耗、但我们未指定此条件、也没有适用于此条件的数据。

    您可以使用 f-CLK=LVDS 并将8MHz 设置为0x000b 以保持1MSPS、但之后数据转换器会自动切换到高速 LVDS 模式、并且您将无法再使用 CMOS 接口。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的帮助!

    我对 Σ-Δ ADC 有点陌生、所以我假设 Σ- Δ ADC 通过选择过采样率而不是指定特定的采样率来改变采样率。 但数据表中并未立即清楚说明(至少对新手而言)。

    我感谢您的澄清!

    非常感谢。

    麦凯恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!