This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:CB

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298736/ads1115-cb

器件型号:ADS1115

您好!

在随附的数据表中、参考电路图。 我们的应用涉及测量电流和电压。 是否需要包含电容器 CA1、CA2和 Cb? 在我们当前的设计中、默认情况下不考虑使用 CB。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    这些电容器实际上集成在芯片上的硅片中、因此您不需要在 PCB 上包含它们。 以下是数据表中描述 ADS1115输入结构的相关段落:

    器件输入端的外部电容器有助于平均器件的电流需求、以及滤除会混叠到通带中的噪声和信号、但如果没有此滤波、器件将正常运行。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯