This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278测试

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295373/ads1278-ads1278-testing

器件型号:ADS1278

您好!

我是 ADC 的初学者、我  想学习如何将 ADC 与 FPGA 连接起来

但在此之前,我想了解它是如何工作的?? 我有 DigSilent 我如何能够使用逻辑分析仪测试 IC 我刚刚绘制了一张线图并将其移动到下面

请告诉我犯的所有错误是什么

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    您能否提供输出板的示意图?  此外、请告诉我如何配置器件、SPI 或帧同步。

    有关预期时序、请查看数据表的"SPI 格式时序图"部分。  在 SPI 模式下、CLK、SCLK 和 DIN 均为 ADC 输入、/DRDY 和 DOUT 为输出。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我现在没有原理图、但它连接到了 ADS1278的相同引脚。  

    我还没有去编程部分进行数据处理、但我只是从控制器生成了 SCLK、并为  IC 提供了所需的输入  

    查看了 SPI 格式时序图并提供了图中所示的输入、

    示波器中的输出是

    DOUT 200Hz、DRDY 200Hz 和同步200Hz  

    根据我的理解、每24位、drdy 应该变低和变高

    请告诉我现在犯了什么错误  

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    在美国、这是一个节日周、我们将在下周回复您。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    FPGA 需要监控 ADS1278的/DRDY 输出。  当/DRDY 从高电平转换为低电平时、已准备好从 ADC 读取数据。   

    CLK 需要是连续信号;SCLK 将在低电平状态下空闲。  当/DRDY 变为低电平时、FPGA 将生成24个 SCLK、24b 转换结果将位于 DOUT 引脚上。

    使用 SPI 时、最常见的配置是 TDM 模式、其中所有 ADC 通道都在 DOUT1引脚移出。  在这种情况下、每个 SPI 帧的 SCLK 总数将为8*24=192。  格式引脚需要接地以支持此模式。

    以下是操作顺序。

    1.监控/DRDY 引脚、等待/DRDY 从高电平变为低电平。

    2. 发送192个 SCLK,读取 DOUT1引脚上的数据。

    3. 读取数据后,等待下一次/DRDY 从高电平转换为低电平。

    假设 CLK=SCLK、27MHz 也可被设定为27MHz。  这将支持高达105468SPS 的数据速率。

    正常使用时、SYNC 引脚应保持高电平。  SYNC 引脚用作 ADC 复位、只能用于在上电后和任何模式更改后重新同步 ADC。

    为了进一步提供帮助、我需要看到一个展示 ADS1278所有引脚连接的草图。  此外、显示 CLK、SCLK、/DRDY 和 DOUT1信号的波形图也会有所帮助。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我使用001固定 tdm SPI 格式、

    我正在尝试以1 Hz 正弦波获取200个样本、

    如您所说、drdy 信号应该从高到低24 clk 周期  

    DRDY 和 DOUT 显示相同的输出。

    我的连接是... 对于200个样片

    SCLK:102400、clk:102400、VDD:3.3V

    请告诉我什么是所有的错误,我在做...

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    随附图像中 DRDY 的频率是多少?  我假设它是200Hz?  此外、所有 IO 信号都应处于 IOVDD 电平或3.3V。  DRDY 是3.3V 吗?

    此外、请提供 DRDY 和 SCLK 的示波器捕获、以确保这两个信号之间的时序正确。

    我还建议您验证所有电源电压和到 ADS1278的引脚连接。

    AVDD 4.75V 至5.25V

    DVDD 1.65V 至1.95V

    IOVDD 1.65V 至3.6V (我假设这是3.3V)

    如果您能提供 ADS1278原理图的屏幕截图、我将进行审阅以确认所有内容都已正确连接。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    它正在工作、

    如您所说、固件代码中存在问题、  

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    SCLK 的频率需要比 DRDY 高得多、才能在不到一个采样周期内读取数据。  您已经说明 SCLK 被设定为102400 (与 CLK 频率一样)。  您需要更新固件/代码来修复此问题、以便从 ADC 正确读取数据。

    此致、
    基思