This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:与 TLA2518的差异

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2518, ADS7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299154/ads7951-difference-from-tla2518

器件型号:ADS7951
主题中讨论的其他器件:TLA2518

您好!

您能告诉我为什么 ADS7951和 TLA2518之间存在价格差距吗?

它在噪声、分辨率和速度方面具有相似的性能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    价格差异有几个原因:

    ADS7951可通过125° C 认证、而 TLA2518仅可通过85° C 认证。  

    ADS7951进行了更多测试、因此性能也呈现了更广泛的特征。 查看 ADS7951数据表中的第7.6节、您会发现大多数参数都具有最小值、典型值和最大值。 在 TLA2518数据表的第6.5节中、大多数参数只是典型值。

    简而言之、ADS7951将在更宽的范围内保证性能、而 TLA2518则不能。

    如果您有任何其他需要、请告诉我。

    此致、

    约什