请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7951 主题中讨论的其他器件:TLA2518、
您好!
您能告诉我为什么 ADS7951和 TLA2518之间存在价格差距吗?
它在噪声、分辨率和速度方面具有相似的性能。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
David、您好!
价格差异有几个原因:
ADS7951可通过125° C 认证、而 TLA2518仅可通过85° C 认证。
ADS7951进行了更多测试、因此性能也呈现了更广泛的特征。 查看 ADS7951数据表中的第7.6节、您会发现大多数参数都具有最小值、典型值和最大值。 在 TLA2518数据表的第6.5节中、大多数参数只是典型值。
简而言之、ADS7951将在更宽的范围内保证性能、而 TLA2518则不能。
如果您有任何其他需要、请告诉我。
此致、
约什