Other Parts Discussed in Thread: DAC8822, DAC5687
主题中讨论的其他器件:DAC8822、
你好?
作为标题、为了减少总线数量、仅使用一条数据总线、并询问了 IOUTA 和 IOUTB 的控制方法。
在数据表中、我确认了如何以交错方式将 DA[15:0]和 DB[15:0]输入输出到 IOUTA、但似乎没有办法将一个输入拆分为两个输出。
当前目标应用需要控制四个输出、因此我们计划使用其中两个器件。
但是,由于连接器引脚的数量(64条线路(=16x4)或更多),为每个总线的所有总线进行布线是相当繁重的。
我想看看是否有办法通过将它与总线并联来使用它。
如果此产品不起作用、我曾尝试使用 DAC8822、但 DAC8822看起来很慢、我不知道采样率或开/关开关时间、因此我希望可以实现这一点。
请回复。
谢谢你。