This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:有关如何使用一个 DA (15..0)输入来控制 IOUTA 和 IOUTB 的咨询。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8822, DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298122/dac5687-inquiry-on-how-to-control-both-iouta-and-ioutb-with-one-da-15-0-input

器件型号:DAC5687
主题中讨论的其他器件:DAC8822

你好?

作为标题、为了减少总线数量、仅使用一条数据总线、并询问了 IOUTA 和 IOUTB 的控制方法。


在数据表中、我确认了如何以交错方式将 DA[15:0]和 DB[15:0]输入输出到 IOUTA、但似乎没有办法将一个输入拆分为两个输出。

当前目标应用需要控制四个输出、因此我们计划使用其中两个器件。

但是,由于连接器引脚的数量(64条线路(=16x4)或更多),为每个总线的所有总线进行布线是相当繁重的。

我想看看是否有办法通过将它与总线并联来使用它。

如果此产品不起作用、我曾尝试使用 DAC8822、但 DAC8822看起来很慢、我不知道采样率或开/关开关时间、因此我希望可以实现这一点。

请回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    在交错模式下、DACA (I)和 DACB (Q)数据以交错方式以2倍输入速率通过 DA 总线发送。 DACA 和 DACB 都接收独立的数据。  

    这样、只需使用32个数据对即可独立控制四个 DAC 通道(在交错总线模式下使用两个 DAC5687时)。

    我想这就是您想要的吗? 如果不是、您可否详细说明一下?

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据您提供的信息再次读取了数据表。

    我想我误解了交错方法。

    根据您所提到的内容、显然可以 使用32线来控制两个 DAC5687。
    在这里、如果你通过 EMIF 的芯片选择来使用 TXENABLE、也许你可以用16线来控制两个芯片。

    根据图片,我认为 QFLAG 不适合分组。

    如果您稍后找到更好的方法、请回复评论。

    谢谢你。

    S.Y.Lee