主题中讨论的其他器件:VSP5324
我正在使用 VSP5324 ADC、并且从中产生了一些奇数输出。
引脚 IN1_P 上有一个正弦波形。 关于3VP-P
从 OUT1A 输出出来、我看到大约1伏、稍微有一些变化、大约为1.04V 到9.96V。 P 侧和 M 侧也是如此。
当我移除正弦波输入时、可以看到 OUT1A 输出没有变化。 它处于同一级别、具有相同的变化。
位时钟和帧时钟都能正常输出。
我首先执行周期复位、然后对寄存器28编程到0x0100、对寄存器46编程到0x8009
有没有人知道我可能遗漏了什么?
谢谢!