This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC11XEVM-PDK:用于连接电路板的螺钉已分离而未拧紧

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC11XEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1300324/ddc11xevm-pdk-the-screws-used-to-attach-the-board-are-detached-and-not-tightened

器件型号:DDC11XEVM-PDK

您好,

我们 从 TI store 购买了 DDC11XEVM-PDK 的器件、用于连接电路板的螺钉已分离而未拧紧。

您能否帮助确定是否会影响使用以及 我们是否可以正常使用手动拧紧螺钉?

谢谢。

格洛丽亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gloria:

    很抱歉该货件质量不好! 是的、您可以手动拧紧螺钉。  

    引线的功能是在闭合时充当屏蔽层。 众所周知、DDC 输入可以测量非常小的信号、但出于同样的原因、必须确保不会有噪声耦合到这些输入。 我将关闭该引线、如果可能、使用仪表检查该引线与接地是否连通。 但是不管怎样、当您测量噪声时、如果这与 DS 不一致、那么这将是一个可疑的问题。

    另一个选择是将整个电路板放置在屏蔽盒中。 但是不管怎样,我不认为所有这一切将需要与铅关闭...

    此致、
    教育