请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC11XEVM-PDK 您好,
我们 从 TI store 购买了 DDC11XEVM-PDK 的器件、用于连接电路板的螺钉已分离而未拧紧。
您能否帮助确定是否会影响使用以及 我们是否可以正常使用手动拧紧螺钉?



谢谢。
格洛丽亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们 从 TI store 购买了 DDC11XEVM-PDK 的器件、用于连接电路板的螺钉已分离而未拧紧。
您能否帮助确定是否会影响使用以及 我们是否可以正常使用手动拧紧螺钉?



谢谢。
格洛丽亚
尊敬的 Gloria:
很抱歉该货件质量不好! 是的、您可以手动拧紧螺钉。
引线的功能是在闭合时充当屏蔽层。 众所周知、DDC 输入可以测量非常小的信号、但出于同样的原因、必须确保不会有噪声耦合到这些输入。 我将关闭该引线、如果可能、使用仪表检查该引线与接地是否连通。 但是不管怎样、当您测量噪声时、如果这与 DS 不一致、那么这将是一个可疑的问题。
另一个选择是将整个电路板放置在屏蔽盒中。 但是不管怎样,我不认为所有这一切将需要与铅关闭...
此致、
教育