This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:DAC1和 DAC2输出单音调信号相位反转

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299848/dac37j84evm-dac1-and-dac2-output-single-tone-signal-phase-reversal

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84

您好、TI!

目前、TI 的 DAC3XJ8X EVM 用于输出49.9MHz 音调(由高速数据转换器专业 GUI 创建)、然后使用 ADCxxQJxx00进行数据采集。

与两个 EVM 配对的数据传输和采集板均为 TSW14J57。

在默认 DAC 配置下、DAC 的两个通道(1和2、或3和4)输出的信号会发生相位反转。 我可以询问需要在何处修改配置、以便所有 DAC 通道都可以输出同相信号。

请参阅 DAC 配置页面、ADC 数据采集接口和示波器显示接口的附件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了优化 DAC38J84 EVM 布局、平衡-非平衡变压器和通道 A 与通道 B 之间的 DAC 输出以不同极性输出进行布线。 这就是为什么180度相移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    另外、我想问另一个问题。 如果使用此 EVM 板实现 DAC 差分输出、则对可行的元件进行以下修改。

    1.删除 T1和 T2
    2.使用零欧姆电阻将 T1的第4个引脚连接到 T2的第6个引脚。
    3.使用零欧姆电阻将 T1的第6个引脚连接到 T2的第4个引脚。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还需要将25 Ω 接地(假设您的负载为高阻态)。 有关详细信息、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf