This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
目前、TI 的 DAC3XJ8X EVM 用于输出49.9MHz 音调(由高速数据转换器专业 GUI 创建)、然后使用 ADCxxQJxx00进行数据采集。
与两个 EVM 配对的数据传输和采集板均为 TSW14J57。
在默认 DAC 配置下、DAC 的两个通道(1和2、或3和4)输出的信号会发生相位反转。 我可以询问需要在何处修改配置、以便所有 DAC 通道都可以输出同相信号。
请参阅 DAC 配置页面、ADC 数据采集接口和示波器显示接口的附件。
谢谢!
您好!
您还需要将25 Ω 接地(假设您的负载为高阻态)。 有关详细信息、请参阅以下应用手册: