大家好、我的客户收到了 ADS5560 OVR 信号、此时 INM 为2350mV、INP 为650mV。
增益为0dB、使用内部基准。
我看到满量程输入电压是3.56V。
客户输入差分电压= 1.7V
客户输入通信电压= 1.5V
数据表中还包含了最大电压限制。
您能解释一下为什么 ADS5560触发 INM 下的 OVR 为2350mV、INP 为650mV。
客户执行一些测试。
如果我们降低差动电压、芯片正常工作。
如果我们使用相同的条件,我们更换一个新的芯片。 有时此芯片在没有 OVR 的情况下工作。
非常感谢
托尼·刘