This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:当 ADS5560触发 OVR 时

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1290632/ads5560-when-ads5560-will-trigger-the-ovr

器件型号:ADS5560

大家好、我的客户收到了 ADS5560 OVR 信号、此时 INM 为2350mV、INP 为650mV。

增益为0dB、使用内部基准。

我看到满量程输入电压是3.56V。

客户输入差分电压= 1.7V

客户输入通信电压= 1.5V

数据表中还包含了最大电压限制。

您能解释一下为什么 ADS5560触发 INM 下的 OVR 为2350mV、INP 为650mV。

客户执行一些测试。

如果我们降低差动电压、芯片正常工作。

如果我们使用相同的条件,我们更换一个新的芯片。 有时此芯片在没有 OVR 的情况下工作。

非常感谢

托尼·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我可以了解这一点。 如果数据表中没有提供有关这方面的大量信息、我可能需要等到下周结束才能对其进行研究。

    感谢您的耐心。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我快速查看了我们的 EVM、并观察了3.2V 差分时的 OVR 触发。

    因此、您说在原始条件下看到 OVR 触发的器件之间的信号相当一致? 要查看 OVR 取消触发、客户必须退避多远? 它的电压是多少?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INP 0.68V INM 2.3V -- OVR=1 (触发器)

    INP 0.69V INM 2.29V -- OVR =0 (UNTRIGGER )

    INP 0.71V INM 2.27 -- OVR=0

    INP 0.74 INM 2.24 -- OVR=0

    哪种情况会限制其实现、然后触发 OVR?

    您能帮助我们找到原因吗? 差分电压? 通信电压? 或?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结束此帖子、我们已通过电子邮件进行回复。

    THX:

    Rob