Other Parts Discussed in Thread: DAC1221, DAC1220
主题中讨论的其他器件:DAC1221、
我很好奇、是否有任何其他未记录的特征正在使用五个保留地址中的任何一个? 如果是、 是否可以直接与他人讨论其用途?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我注意到了表13、位11状态为只读。 始终为"0"。 表12命令寄存器显示位11为1、而不是0。 读取两个不同的器件、都会返回1。 我建议更正数据表。
正如你所建议的那样、被保留的地址单元看起来不会对 DAC 运行产生任何影响。 对于命令寄存器的保留位、似乎也是如此。
我怀疑该器件正在进行某种类型的内部归零。 某些器件的行为似乎略有不同、这会给我们带来问题。 如果您在 TI 有人了解该器件的工作原理、请让他们与我联系。
标记、
虽然 DAC1220可能具有一定程度的斩波稳定、用于稳定的时钟将比您看到的数秒小得多。 通常、您会希望在大多数应用中的数百 kHz 范围内进行斩波。
此外、该器件没有任何测试模式或额外的未记录功能。 有一些钩子用于查看一些稳定时间、但实际上这个器件相当简单、并且我们没有为此特定器件添加太多来进行测试或评估。
由于双模输出的几秒到几分钟的时间标度、我猜您会看到爆音(或突发)噪声。 并不似乎出现在所有器件上、并且噪声比 DAC LSB 小得多。 如果您在5V 范围内操作此器件、则50mV 相当于大约24位分辨率(其中该 DAC 是20位 DAC)。 这一级别的输出噪声远低于 DAC 的分辨率、我想没有人会看到它。 如果您已经在电路板上交换了一些器件、那么我猜测这实际上是 DAC1220、而不是导致此问题的输出缓冲器或输出滤波。
为了测试这是否真的是爆音噪声、您可以将电路板放在烤箱中、看看转换是否变得更加频繁。 升温器件会增大噪声频率、而降温会降低噪声频率。
约瑟夫·吴
谢谢。 从我之前发表的关于我自己对保留区域进行测试的文章中、我倾向于同意没有可使用的挂钩可以帮助缓解此问题。
正如我提到过的、我采用了一个良好和不良的电路板、交换了 DAC、因此问题将跟踪 DAC。 在解决该问题以确定来源之前、我将缓冲区更改为相同类型、然后更改为不同类型、没有任何影响。 我相信 DAC 有问题。
我在 sub uV、而不是 mV 下工作。 正如您可以想象的那样、温度非常重要、即使是很小的气流也会导致重大问题。 它很可能是 RTN。 问题是、即使我们确定了问题的来源、我也不知道我们可以如何缓解问题。 我附上了一张照片,显示了将系统暴露在办公室气流中所产生的影响。 请注意它是如何屏蔽双模问题的。

标记、
通过温度相关性分析、它看起来确实是某种突发噪声。 我想我们以前从未见过这种噪声、因为这种噪声比器件的分辨率小得多。
遗憾的是、我没有办法消除器件中此类噪声。 从原理图的角度来看、斩波或 AutoZero 可以降低视在噪声、但将其移至更高的频率。 但我不确定这是否可以在原理图中实现。 您的器件似乎具有严格的噪声规格、我不确定仅仅在频谱范围内移动噪声是否适合您的应用。
约瑟夫·吴