This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:差分输入存在问题

Guru**** 2924760 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301411/adc12qj1600evm-there-is-an-issue-with-differential-input

器件型号:ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600

您好,

我要将 ADC12QJ1600 EVM 的 J3和 J5修改为差分输入。

遵循 ADCxxQJxx00评估模块用户指南第28页的建议。

移除 C26和 C27、并将 R1、R2和 R84焊接到0 Ω 电阻器上。

将差分100MHz 正弦波信号连接到 J3和 J5、在高速数据转换器专业版上捕获的波形已严重失真。 不过、通道2尚未修改、通道2捕获的波形当前正常。

请帮助我们了解问题所在、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以确认您也从输入 A 网络中移除了电容器 C34? 如果您不同时移除这个、则会有一个信号接地路径、这将导致您看到的失真。  

    您可以执行的另一项快速测试是向 SMA 引脚输入一个低频信号、如10 MHz、然后沿输入路径使用示波器探头点来查看信号损坏的位置、这可以帮助我们缩小导致问题的元件的范围。

    谢谢。

    埃里克·克莱克纳