This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ADC 校准和输入失调电压误差

Guru**** 2532570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1, ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1300075/ads7138-q1-adc-calibration-and-input-offset-error

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7138

大家好!

我的一位客户对 ADS7138-Q1的输入失调电压误差提出了一些问题。  请检查并评论:

我们计划在测试板上使用 ADC ADS7138来测量来自许多电源板(由内部设计)的电压轨。

数据表提到了 ADC 输入偏移误差"后偏移校准"= 2 LSB 最大值。

这意味着校准后的输入偏移误差为2LSB。 Question:

  1. 由于我们只有一个测试板、所以我们是否必须在每次测试新电源板时校准它?
  2. 如果我们不执行校准、最大输入失调电压误差会是多少?
  3. ADC 在输入端的总最大
    1. ADC 经过校准
    2. ADC 未校准

谢谢。此致、

John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的提问! 我会仔细研究这件事、明天再与您联系。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    1. 校准过程可以执行一次、除非温度或 AVDD 发生变化、在这种情况下必须重新校准器件。 在整个转换过程中、校准功能的工作方式是在内部将 ADC 输入短接至地一个运行。
    2. 无法定义输入偏移预校准、因为它可能有所不同。 我们建议校准此器件、它最多只需16us。 我用这张图来定义输入温漂预校准:
    3. 总最大误差被定义为 所有最大误差的平方和根、可根据数据表规范计算得出。 这篇 文章 提供了更多信息。

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈