请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7138-Q1 主题中讨论的其他器件: ADS7138
大家好!
我的一位客户对 ADS7138-Q1的输入失调电压误差提出了一些问题。 请检查并评论:
我们计划在测试板上使用 ADC ADS7138来测量来自许多电源板(由内部设计)的电压轨。
数据表提到了 ADC 输入偏移误差"后偏移校准"= 2 LSB 最大值。
这意味着校准后的输入偏移误差为2LSB。 Question:
- 由于我们只有一个测试板、所以我们是否必须在每次测试新电源板时校准它?
- 如果我们不执行校准、最大输入失调电压误差会是多少?
- ADC 在输入端的总最大
- ADC 经过校准
- ADC 未校准
谢谢。此致、
John Garrett TI-AFA