This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08 4通道读取时间

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1291582/ads124s08-ads124s08-4-channels-read-time

器件型号:ADS124S08

您好  

我有 ADS124S08。 我使用4通道。  所有通道均配置 4线 PT100。

当我更改 INPMUX 和  IDACMUX 寄存器时、必须等待至少50ms 才能正确读取其他通道输出

我对所有4个通道的读取时间至少为200ms。

是否有方法可以减少时间? 或者这个周期是否正常?

//U8 data[6]={0x12、0x0A、0x14、0x12、0x07、 0xF0};//通道0配置

// U8 data[6]={0x45、0x0A、0x14、0x12、0x07、 0xF3};//通道1配置

//U8 data[6]={0x78、0x0A、0x14、0x12、0x07、 0xF6};//通道2配置

// U8 data[6]={0xAB、0x0A、0x14、0x12、0x07、 0xF9};//通道3配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、0_utq_0:

    您是如何确定需要在切换通道之间等待50ms 才能正确读取数据的? 如果您不等待这么长的时间、会发生什么情况?

    每次切换通道时、都需要等待外部模拟电路稳定、例如输入端的电容器。 因此、预计会有一些稳定时间、因为电路不断从偏置状态切换到非偏置状态。 因此、我们在 ADS124S08中加入了可编程延迟功能、使用户能够选择一段时间等待模拟电路稳定、然后再开始 ADC 转换。

    您能向我们发送一份原理图供我们审阅吗?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan  

    感谢您的回复。

    我通过尝试找到了50毫秒。  ​​这段时间内我无法读取正确的值 、但 当我等待这段时间时、值是正确的。

    原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、0_utq_0:

    我想我误解了你原来的帖子。 您已选择20SPS 的数据速率和低延迟滤波器、这大约需要56ms 才能生成稳定的数据。 请参阅下表。 换言之、这是我们预期的行为、

    如果您希望数据更快、则需要相应地更改数据速率、

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan IT 工作!