This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:ADS52J65 SYNC 的逻辑电平? 如何通过 FPGA IO 正确驱动 SYNC 引脚?

Guru**** 2838730 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65, ADS52J65EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301214/ads52j65-logic-level-of-ads52j65-sync-how-to-properly-drive-sync-pins-via-fpga-ios

器件型号:ADS52J65

团队、

您能在下面提供帮助吗?

ADS52J65提供1V15。
-驱动 ADS52J65同步引脚的正确方法是什么?
我们希望通过 Xilink UltraScale 中的1V8 LVDS IO 以差动方式对其进行驱动。-Xilinx IO 单元应如何配置?
-使用2x 100欧姆作为端接电阻器的方式如何工作。 您是否对其工作原理有解释?
信号是否也可以由单端驱动?

提前感谢、

安伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AnBer:  

    我可以知道客户是谁吗?  

    SYNC 必须进行差分耦合、并与100欧姆差分终端进行直流耦合。 是的、对该信号使用 FPGA 的1.8V LVDS IO。  

    SYNC 不能是单端的。  

    BTW、这些电路在 ADS52J65EVM (营销 EVM)中提供、 您可以参考这些电路。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题有没有得到解答? 则会看到相同的问题。 在 ADS 侧使用2个100Ohm 终端时、它似乎可以正常工作。 但为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BNK:  

    您能否共享特定于 SYNC 引脚的原理图。  

    您在使用哪种 FPGA?  

    您能否使用1个100欧姆和2个100欧姆的示波器来测量 SYNCP/M 上的波形、并与我们分享?  

    谢谢。  

    K·N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了与您在上一篇文章中建议的相同原理图、接收器侧仅有100欧姆。 对于 FPGA、我们使用连接到差分1.8V LVDS 组的 Xilinx XCZU4EV-1SFVC784I。 值得注意的是、共模约为1.6V、差分摆幅约为600mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BNK:  

    ADS52J65在 SYNC 引脚上仅支持1V 至1.4V 的共模电压、这也符合 LVDS 标准。 它不支持1.6V 的共模。  

    1.您能否检查使用2x 100欧姆时观察到的共模和差分摆幅是多少?

    是 LVDS 共模、如果您更改 FPGA 和 ADC、则1x 100 Ω 的电阻始终为1.6V。 我只是想排除这是不是由于某个 FPGA 故障还是一个 ADC 故障所致。  

    3.此 LVDS 共模规格(1.6V)是否符合 FPGA 数据表规格?  

    实际上、我可以看到两个选项-  

    1.使用可支持1V 至1.4V 范围内 LVDS 共模的 FPGA 或 FPGA 组

    2.如第 8.3.10节所述、使用同步电平转换器电路在 FPGA 与 ADC 之间连接 SYNC~和 SYSREF 、点击此处。 下面所示的电路将 SYNC 共模从1.2V 转换为0.7V。 我们可以提出一个类似的电路、用于将电路共模从1.6V 转换到1.2V。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克