This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS 建议。

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302544/dds-recommendations

主题中讨论的其他器件:DAC3484DAC37J82
您好!
 
我们正在寻找可以满足我们规格的 DDS 的建议。 我们的应用是超声波变送器。
 
我们希望尽可能避免使用并行和 LVDS 接口、并希望了解 AD9913系列的全天候组件、因为我们之前在此芯片的逻辑功能中遇到过一些问题。 我们对 DDSS 特别感兴趣、它们是:
  • 您实际上拥有适合工程师/程序员的良好控制程度。
  • ≥150Msps
  • 10位
  • 具有良好/准确的性能、生成低于100MHz 的波形
  • 理想的低功耗
 
您能否为您的产品推荐一些可能满足我们要求的合适 DDSS?   
我希望使用 DAC 或 DDS、因为大多数合适的 DAC 需要 JESD204B 或并行接口
 
感谢您投入宝贵的时间给予大力支持、
查理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Charlie。  

    我们的一些具有数字下变频器的 DAC 可通过内置 NCO 向上转换恒定值。  需要查找的一项功能是串行数据模式、其中可以对 SPI 寄存器进行编程、以从该模式向 DUC (数字上变频器)发送恒定的直流值。它将与一个 NCO 相乘、从而产生无需 JESD/LVDS 信号的正弦波。  

    有一个 DAC3484 (1.25GSPS、16位、带32位 NCO)。  

    还有 DAC37J8x (1.6GSPS、16位、采用48位 NCO)。  

    两个部件都具有 sifdac 功能、该功能可以实现我所述的功能。 DAC37J8x 的48位 NCO 将实现比 DAC3484的32位高得多的频率分辨率。 如果客户需要生成非常精确的频率、他们将需要使用48位 NCO。  

    用于确定频率分辨率的简单公式是采样率(SPS)/2^(NCO 位)、因此 DAC3484 @ 1.25GSPS 的频率分辨率约为0.3Hz。 DAC37J82 @ 1.6GSPS 的频率分辨率为4.44uHz。 频率分辨率定义了可实现频率之间的阶跃。  

    两个部件都不需要其高速接口处于在线状态(用于 DAC3484的 LVDS 和用于 DAC37X8x 的 JESD)。  

    此致、  

    马特