请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DAC3484、 DAC37J82您好!
我们正在寻找可以满足我们规格的 DDS 的建议。 我们的应用是超声波变送器。
我们希望尽可能避免使用并行和 LVDS 接口、并希望了解 AD9913系列的全天候组件、因为我们之前在此芯片的逻辑功能中遇到过一些问题。 我们对 DDSS 特别感兴趣、它们是:
- 您实际上拥有适合工程师/程序员的良好控制程度。
- ≥150Msps
- ≥10位
- 具有良好/准确的性能、生成低于100MHz 的波形
- 理想的低功耗
您能否为您的产品推荐一些可能满足我们要求的合适 DDSS?
我希望使用 DAC 或 DDS、因为大多数合适的 DAC 需要 JESD204B 或并行接口
感谢您投入宝贵的时间给予大力支持、
查理