This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:TM4C1294NCPDT - IC 支持

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1278EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298865/ads1278-tm4c1294ncpdt---ic-supports

器件型号:ADS1278

 大家好、

  我这个 ADC IC 为什么要使用 离散模式。在8数据输出 SPI 引脚、它能够连接和通信控制器!

如果有可用的版本、请向我推荐。

这些模式与常规模式相比有多大益处?   

 

谢谢。此致、

阿拉文德有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    ADS1278支持 SPI 和帧同步模式。  这两种模式都可以通过单个 DOUT 线路发送所有数据(通过 MCU/FPGA 和 ADC 之间较少的布线/连接/IO 引脚来节省布板空间)、也可以通过8条 DOUT 线路发送数据(较低的时钟速度、 处理器无需解析长串行帧即可删除8个数据通道。)

    大多数客户在单个 DOUT 引脚上使用 SPI、该引脚可以是格式000 (动态)或格式001 (固定)数据位置。  但是、使用 SPI 时、ADS1278仅支持高达105ksps 的数据速率。  如果需要更高的数据速率(高达144ksps)、则必须使用帧同步。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     在此 IC 中、可以 使用任何电源序列、但 DVDD、IOVDD 和 AVDD。在该电源之间是否有任何时间间隔?  

    谢谢。此致、

    阿拉文德

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    为了使内部上电复位正常工作、应首先为 DVDD 电源上电、然后是 IOVDD 电源、最后是 AVDD 电源。  我们未指定电源之间的确切时间、但通常使用毫秒级的斜坡时间。  电源应该是低噪声的、最好由线性稳压器提供以减少任何外部电源开关噪声。

    然而、并不严格要求上电序列。  只要在所有电源稳定至指定的运行范围后、/SYNC 引脚被置为有效、加电序列可按任一顺序发生。  将 SYNC 引脚置为有效可用作器件的复位。

    应在驱动任何模拟或数字引脚之前施加电源。 为了实现一致的性能、当数据首次出现时、请在器件上电后将 SYNC 设置为有效。

    在上电期间、确保没有任何模拟或数字输入超过电源电压。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      在高速模式下、我们需要65 KSPS。 如何配置65KSPS 速度。Fclk 输入频率范围?

    谢谢。此致、

    Aravind. SR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    输出数据速率直接与输入时钟频率成比例。  高速模式下输出数据速率 f-data=f-clk/256。  如果需要65ksps 的输出数据速率,则16.64MHz。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      在此板中、为 fclk 配置27MHz 外部振荡器。 如何配置16.64 MHz?

    谢谢。此致、

    Aravind. SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    我们在讨论什么电路板?  ADS1278EVM-PDK 板?  如果使用 EVM、此电路板有一个可通过 GUI 调节的 PLL。

    此致、
    基思