大家好、
我这个 ADC IC 为什么要使用 离散模式。在8数据输出 SPI 引脚、它能够连接和通信控制器!
如果有可用的版本、请向我推荐。
这些模式与常规模式相比有多大益处?

谢谢。此致、
阿拉文德有限公司
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我这个 ADC IC 为什么要使用 离散模式。在8数据输出 SPI 引脚、它能够连接和通信控制器!
如果有可用的版本、请向我推荐。
这些模式与常规模式相比有多大益处?

谢谢。此致、
阿拉文德有限公司
您好 Aravind:
ADS1278支持 SPI 和帧同步模式。 这两种模式都可以通过单个 DOUT 线路发送所有数据(通过 MCU/FPGA 和 ADC 之间较少的布线/连接/IO 引脚来节省布板空间)、也可以通过8条 DOUT 线路发送数据(较低的时钟速度、 处理器无需解析长串行帧即可删除8个数据通道。)
大多数客户在单个 DOUT 引脚上使用 SPI、该引脚可以是格式000 (动态)或格式001 (固定)数据位置。 但是、使用 SPI 时、ADS1278仅支持高达105ksps 的数据速率。 如果需要更高的数据速率(高达144ksps)、则必须使用帧同步。
此致、
N·基思
精密 ADC 应用
您好 Aravind:
为了使内部上电复位正常工作、应首先为 DVDD 电源上电、然后是 IOVDD 电源、最后是 AVDD 电源。 我们未指定电源之间的确切时间、但通常使用毫秒级的斜坡时间。 电源应该是低噪声的、最好由线性稳压器提供以减少任何外部电源开关噪声。
然而、并不严格要求上电序列。 只要在所有电源稳定至指定的运行范围后、/SYNC 引脚被置为有效、加电序列可按任一顺序发生。 将 SYNC 引脚置为有效可用作器件的复位。
应在驱动任何模拟或数字引脚之前施加电源。 为了实现一致的性能、当数据首次出现时、请在器件上电后将 SYNC 设置为有效。
在上电期间、确保没有任何模拟或数字输入超过电源电压。
此致、
N·基思
精密 ADC 应用