This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500:需要执行配置和数据收集步骤

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301999/afe4500-require-steps-for-configuration-and-data-collection

器件型号:AFE4500

您好支持团队:

祝你度过美好的一天!

我有一个用于 POC 的 AFE4500EVM 套件、因为我目前正在构建一个收集 PPG 和 BioZ 数据的医疗数据收集设备。

通过 AFE4500器件和其他 MCU (例如基于 STM32或 QCC5100-RTOS 的代码)之间的 SPI 通信收集数据。

但是、我对配置和数据读取有几个问题、我将在下面说明。

1. 您能否为 PPG 和 BioZ  数据提供配置步骤(不需要 ECG 数据)?

2.哪个注册机构提供 BioZ  和 PPG 信息? 我注意到有一个可用的 FIFO、但您能否告知我哪个寄存器正在接收 PPG 和 BioZ  数据?

3.如何调整 BioZ  传感器数据的采样率?

谢谢。此致、

H·R·图马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiren:

    请允许我们在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    斯图尔特·麦克库滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 AFE4500遵循 NDA、让我们离线参加对话。

    请将有关 AFE4500的 问题直接输入邮寄列表  biosensing_afe-support@list.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stuart McCutchen:

    祝你度过美好的一天!

    我根据我关于 AFE4500开发套件的查询发送了邮件、但没有获得 关于 我的查询的任何更新

    我的电子邮件 ID 是: hiren.thumar@einfohips.com

    如果可能、请将此咨询转发给 AFE4500支持团队

    谢谢

    H·R·图马尔