您好支持团队:
祝你度过美好的一天!
我有一个用于 POC 的 AFE4500EVM 套件、因为我目前正在构建一个收集 PPG 和 BioZ 数据的医疗数据收集设备。
通过 AFE4500器件和其他 MCU (例如基于 STM32或 QCC5100-RTOS 的代码)之间的 SPI 通信收集数据。
但是、我对配置和数据读取有几个问题、我将在下面说明。
1. 您能否为 PPG 和 BioZ 数据提供配置步骤(不需要 ECG 数据)?
2.哪个注册机构提供 BioZ 和 PPG 信息? 我注意到有一个可用的 FIFO、但您能否告知我哪个寄存器正在接收 PPG 和 BioZ 数据?
3.如何调整 BioZ 传感器数据的采样率?
谢谢。此致、
H·R·图马尔