This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:菊花链配置中 SRB2和偏置电压的理想值

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302582/ads1299-ideal-voltages-on-srb2-and-bias-in-daisy-chain-configuration

器件型号:ADS1299

使用正常工作的 PCB 进行检查后、我们将获得-2.5V 的偏置电压和0V 的 SRB 电压。

数据表的图72中提到了我们的偏置配置。

在菊花链配置中,我们遵循这篇文章中提到的配置: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/561788/ads1299-connecting-bias-and-reference-electrodes-with-multiple-ads1299

在独立配置中、电压是正确的、但如果我们以菊花链配置连接 PCB、则偏置电压约为-1V、SRB 电压约为-0.5V。 可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanskar:

    请允许我们在本周结束或下周早些时候与您联系。

    此致、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的原理图和器件寄存器配置以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们已 根据您的请求向 ads129x-support@list.ti.com 发送了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了电子邮件。 我们将在下周早些时候查看并与您联系。