请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 使用正常工作的 PCB 进行检查后、我们将获得-2.5V 的偏置电压和0V 的 SRB 电压。
数据表的图72中提到了我们的偏置配置。

在菊花链配置中,我们遵循这篇文章中提到的配置: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/561788/ads1299-connecting-bias-and-reference-electrodes-with-multiple-ads1299
在独立配置中、电压是正确的、但如果我们以菊花链配置连接 PCB、则偏置电压约为-1V、SRB 电压约为-0.5V。 可能的原因是什么?