This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400 FPGA 编程文件、且 D6、D7 LED 不亮

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301735/tsw1400-fpga-programming-file-and-d6-d7-led-not-light

主题中讨论的其他器件:AFE58JD28EVM

团队、  

我们有3个 TSW1400EVM。 其中2个表明 D6 D7 LED 没有亮起。 D5亮起并指示 ADC CLK 处于 IN 状态。  他们的 FPGA 固件未被触碰。  我们采用 Win11系统、提供5V 电源和5A 电流。 有线索吗?  

第3个 TSW1400显示了 JTAG 链路断开。 这可能是由于在我们的固件调试中对 FPGA 代码进行编程已损坏。 您能否提供一个经过编译的 FPGA 图像文件来对 FPGA 进行编程?  

我通过 TSW1405数据采集证实了我们的 AFE58JD28EVM 良好。  

非常感谢!  

晓辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen。

    所有已编译的文件都已在系统中。 您可以浏览到以下位置:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware

    TSW1400消耗多少电流? 是否正在被检测到?  

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shabbir! 下载固件后、TSW1400 FPGA 在5V 上消耗约1.5A 的电流。  我的电源可以提供5A 电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,晓辰

    如果您要手动安装固件、是否仍遇到问题?  

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我试一下风车10机器,看看。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、确认这似乎是 RAM 问题。 RAM 损坏或连接错误。 在交换 DDR RAM 后,D7亮起。 捕获成功。  

    Win11系统工作正常。  

    谢谢!